This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:电池管理系统中的菊花链配置

Guru**** 2794815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443203/bq79616-daisy-chain-configuration-in-battery-management-system

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我正在对使用 BQ79616作为菊花链配置中的电池管理 IC 的电池管理系统进行研究。 阅读了相关的技术文档后、我有几个问题:

  1. 是应该使用 BQ79616还是 BQ79600作为基底器件? 这两种方法有哪些优缺点?
  2. 对于 MCU 有任何要求吗? STM32F103C8T6是否与此系统兼容? 如果不是、您是否会推荐一些易于购买和编程的常用 MCU?

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我应该使用 BQ79616还是 BQ79600作为基础设备? 这两种方法有哪些优点和缺点?

    这取决于应用。 通常、如果您要堆叠多个 BQ79616、则可能需要 BQ79600。 BQ79600用于将电池组的高压域与 MCU 等更敏感元件的低压域隔离开来。 MCU 可以通过 SPI 或 UART 与 BQ79600通信。  

    如果直接使用具有 BQ79616的 MCU、理想情况下应在 AFE 和 MCU 之间使用隔离器。 需要注意的一点是、在使用 MCU 时、BQ79616只能通过 UART 进行通信。

    [quote userid="480323" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443203/bq79616-daisy-chain-configuration-in-battery-management-system 是否对 MCU 有任何要求? STM32F103C8T6是否与此系统兼容? 如果尚未购买、您能否推荐一些易于购买和编程的常用 MCU?

    我想您可以将此问题发布到 MCU 团队。 我不确定他们针对这些应用的 MCU 的最新建议是什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon