工具与软件:
尊敬的团队成员:e2e.ti.com/.../5165.AFE.pdfe2e.ti.com/.../MOS_5F00_dfn.pdf
我们在使用 BQ76952设计 BMS 时遇到了电池欠压期间放电 MOS 间歇性开路的问题。
相关电路如 PDF 附件所示。
软件及硬件架构如下:欠压保护值2732mV、欠压恢复电压差450mV、体二极管保护功能启用、采样的默认电流阈值为50mA、采样电阻由两个并联的2MR 合金电阻组成。 充电和放电连接在同一端口中、Mos 为串联架构。 当电池欠压时、放电 MOS 将间歇性打开。 开放时间约为1秒、间隔时间约为20秒。 在软件中、当体二极管保护功能关闭或阈值电流增加到800mA 时、这种现象消失。 更换为全新的 BQ76952h 后、缺陷 BMS 消失了。 用原来功能的 BMS 替换掉有问题的 BMS 中的 BQ76952后、这种现象又出现了、怀疑是芯片故障所致。
当故障发生时、欠压标志始终存在。 在通信中、当读取充电电流时、放电端口上是否存在负载会导致故障。 不同的欠压电压也会导致故障。
请帮助您了解此问题并提供一些建议。