This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 bqStudio 进行电压校准失败

Guru**** 2536600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443111/bq76952-failure-in-voltage-calibration-using-bqstudio

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我在 使用 bqStudio 校准 Stack Voltage 和 Pack Voltage 时遇到故障、并且该错误消息如下所示:

'电压校准-数据块的校验和与块中返回的校验和不匹配。'

有人能帮我弄清楚潜在的原因是什么以及如何解决它吗?

供您参考、电路板失调电压校准已成功完成。

谢谢!

Kyungjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    您能否尝试关闭"自动刷新"功能、看看这样是否有帮助?

    此致、
    Alexis