This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306RTER

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439699/bq25306-bq25306rter

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件:TPS25948

工具与软件:

您好!

连接热插拔 电池(2S1P 锂离子3500mA)时、BQ25306RTER 发生故障并烧坏。 输入充电电压源为12V @ 3A。 我需要帮助,为什么这种女性 occirs. 随附是电路板、原理图、BOM 和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热插拔期间的电流/电压尖峰可能会造成损坏。 应添加热插拔保护电路。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

    您是否有关于在电池组上实施热插拔保护的应用手册?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是充电器支持。 请参阅以下 e2e 或提交有关 热插拔保护的新查询、以便由相应的团队提供支持。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298441/hot-swap-battery-controller-recommendation 

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    您能否帮助我们在原理图中实施 TPS25948、以保护电池热插拔?

    如下所示

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raphael、

    为了获得最佳帮助、我建议制作一个烧烤柱、用于连接您想实施的用于热插拔保护的电子保险丝器件之一。

    通常、电子保险丝应置于电源路径中、以防止受到过流/过压的影响。

    此致、

    Wyatt Keller