This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404在-55°C 下运行

Guru**** 2502845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433833/ucc256404-ucc256404-operation-at--55-c

器件型号:UCC256404

工具与软件:

您好!

UCC2564040的结温为-40°C。 此 IC 能否在-55°C 以下条件下工作、或者可将器件筛选出以在-55°C 下运行。

谢谢

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

     您的查询正在审核中。 我会在一天内回到你身边。


    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    在我们等待设计师提供-55'C 性能分析的同时、我想知道、 您希望此项目有多大的产量?

    您能否告诉我们、您希望在哪个应用中使用此器件以及应用的输入和输出规格?


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、


    结束本主题帖、因为大约三周以来此主题一直没有回复。

    对于新查询、请使用"Ask a new question";如果您有相关问题、请使用"Ask a related question"。

    感谢您考虑使用 TI 器件。

    此致
    Hemanth