This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:极点频率不能达到建议值

Guru**** 2813935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442728/tps54201-pole-frequency-doesn-t-reach-the-recommended-values

器件型号:TPS54201

工具与软件:

大家好

我正在将 TPs54201用作珀尔帖驱动器、我尝试使用项目中已使用的器件实现2kHz 的推荐极点频率(模拟模式)以节省成本。

对于我们已使用的器件、我可以达到大约1.5-1.6kHz 而不是2kHz。 这将如何影响 TPS54201?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!  

    很高兴在这里为您提供帮助!  

    考虑到极点非常接近所需的值、这是很安全的。 没有明显的将显示。  

    请您分享一下 您开发的 Peltier 终端设备应用和运行速率?  

    非常感谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John

    它将用于冷却图像传感器。 每年的运行速率约为1000件。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我们稍后将为您提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!  

    明白了! 感谢您的分享!  

    此致!  

    John。