This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502:LM74502从未真正解决过、我看到 LM74502评估板上有相同的问题

Guru**** 2382660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431957/lm74502-lm74502-lm74502-was-never-really-resolved-i-see-the-same-issue-on-the-lm74502-evaluation-board

器件型号:LM74502

工具与软件:

唯一的区别是、我还看到 LM74502H 器件上的问题:

从过压保护中恢复时、LM74502 (H)不会使干净的开关重新导通、而是会不稳定、直到输入电压远低于 OVF。

我看到了1k Ω 至25 Ω 负载的故障情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    这可以重复吗? 您能否分享这种行为的一些波形?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是可重复的、只需增加输入电压、直到 LM74502H 进入 OVP (37V)、然后将输入电压降至33V。这将启动如波形所示的振荡。 在本例中、负载为100欧姆。

     e2e.ti.com/.../LM74502H-VIN2-33V.pdf

    此致

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    在负载小于25欧姆且负载大于1k 时、您是否也见证了这种行为?

    此外、电源线是否很长?

    由于 OV 而导通栅极具有其自身的响应时间~6us (典型值)、并且由于 VIN 振荡而无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在 LM74502H 上重现负载高于1k Ω 的故障。

    我可以在负载低至12欧姆时重现故障。 在负载较低的情况下、电源将进入限流、因此我无法在低于12欧姆的电阻下进行测试、但看起来负载低至低于1欧姆时会发生故障。

    电源线长约50厘米。

    此致

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您还可以探测栅极信号以查看行为。 VOUT 下降、栅极看起来关闭。

    请探测 VIN、VOUT、GATE、OV

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN、VOUT、GATE、OV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    OV 恢复在我们的系统上运行良好。 由于电源轨上的高振铃、这看起来存在一些设置问题。

    此致、

    Shiven Dhir