This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:在3类中的限值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431165/tps23861-limit-in-class-3

器件型号:TPS23861

工具与软件:

您好!

我 使用 TPS23861PW 元件。

我的设备电源(PSE)为19.2W (48V / 400mA)。 可否将 TPS23861PW 限制为3级、以便功率大于13W 的 PD 无法通电?

我想将我的 PSE 定义为3类、而不是4类 PSE。

提前感谢您的帮助。

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    以下常见问题解答可能会有所帮助:

    e2e.ti.com/.../faq-tps23861-how-to-configure-to-output-type1-power-even-if-a-type-2-pd-is-connected

    "如果 TPS23861发现在第一个手指分类期间连接了2型(4级) PD、则 PSE 应启动第二个手指分类并将 ICUT 设置为645mA、从而启用2型电源。

    但是、由于电源管理或负载功率限制、即使连接了2类(4级) PD、一些客户也希望将端口输出功率限制为1类。 可以通过禁用双事件分类(0x21h)并将 ICUT 设置为374mA (0x2A、0x2B)来实现它。"

     附加资源

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将在没有 MCU 的自动模式下使用 TPS23861。 我将通过在生产过程中设置这些寄存器来配置内部 EEPROM。

     如果 TPS23861在自动模式下运行、它是否考虑了所配置的寄存器? 如果它检测到2类 PD、它是切换到4级还是在自动模式中保持在3级(如果我之前已配置寄存器"0x21h"和"0x2A、0x2B")?

    配置 EEPROM 后、如果我不再使用 SCL、SDAI 和 SDAO 引脚、那么我是否应该将其接地、或者即使与 TPS23861不再通信、我是否可以保留上拉电阻器?

    3. 我想像在 TPS23861EVM-612那样在所有4个对上提供 POE 电源(为了获得更高的灵活性)。 我是否应该使用 TPS23861的2个输出来为原理图中的4个差分对供电(如果我处于3级)?

         

    *用户指南 TPS23861EVM-612电路原理图摘录。

    提前感谢您的回答。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    感谢您的 更新。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的耐心。

    通常在自动模式下运行时、TPS23861将作为标准2类 PSE 行为运行、并且 TPS23861最专门的功能被禁用。 即使在您写入寄存器之前、它也会执行4类而不是3类开启操作。  1类电源锁定需要主机和手动模式。

    #2在大多数情况下、I2C 引脚为开漏引脚、您应该将它们保持上拉状态。

    #3 TPS23861有4个通道、可以构建为4个2线对端口。 每个通道可支持一个2-Paris 端口。 因此、您可以指2线对端口(左侧四个)、而不是2个4线对端口(右侧两个)。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    PCB 上没有微控制器。 我计划在生产过程中配置 TPS23861的内部 EEPROM (使用外部微控制器)。

    通过修改寄存器(0x21、0x2A、0x2B)配置 EEPROM 后、TPS23861是否会在3类中直接引导?

    在这些条件下、它能否在自动模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的更新。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的耐心。 是如果您使用 ROM 配置寄存器、那么您应该将 TPS23861限制为只有1个类别事件和 374mA Icut 阈值。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、

    Rob