This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:TPS922055过输出电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437210/tps922055-tps922055-over-output-current

器件型号:TPS922055

工具与软件:

您好!

 在此设计中、我将使用 TPS922055来驱动 LED、将 最大 LED 电流设置为 2.4A 0.082 Ω 检测电阻。  

但是、当我为电路板供电并测量输出电流时、我得到了> 4A LED 驱动器的输出电流。

如果您发现任何问题、请帮我复查我的电路、以及为什么最大 LED 电流超过2.4A?

下面是设置:

  • 输入电压(Vin) :48伏
  • LED 上的压降 :41.8V
  • LED 电流 :2.4A.
  • 调光模式:  PWM 调光
    • EN/PWM 引脚 : PWM 信号(100%占空比)。
    • ADIM/HD 引脚 :高

我使用  0.0082欧姆的检测电阻(2.4A  LED 电流)和相同的负载测试了 TPS922055评估板、可以得到大于2.4A 的预期结果

谢谢!

PAWEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawee、

    我们稍后将为您提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawee、

    很抱歉迟到了响应。

    [报价用户 id="479900" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437210/tps922055-tps922055-over-output-current "]

    但是、当我为电路板供电并测量输出电流时、我得到了> 4A LED 驱动器的输出电流。

    如果您发现任何问题、请帮我复查我的电路、以及为什么最大 LED 电流超过2.4A?

    [报价]

    我看了一下您的原理图、但看不到任何可能导致此类过流行为的异常情况。

    您是否仔细比较了 EVM 和电路板的设置、有没有什么东西显示很大的差异?

    增加输入电压是否有帮助?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven Li、您好!

    感谢您的评分 我已经再次检查过我的板。

    出现 过流行为的根本原因是安装的检测电阻方向错误。  当我解决这个问题后、问题就解决了。

    此致、

    PAWEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawee、

    不用客气。

    顺便说一下、请按照此 E2E 常见问题解答来设计 CSP 和 CSN 引脚元件- [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 CSP 和 CSN 引脚元件? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven