This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:TLV61070A 的使用问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440889/tlv61070a-usage-issues-of-tlv61070a

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件:TPS61033、TPS61023

工具与软件:

尊敬的团队:

客户现在计划使用此芯片:输入3V、输出3.9V_1.5A;
但实际输出可以达到最大值0.75A、

下面是客户的电路图和 PCB。 请帮助查看它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    最大输出电流是0.75A 还是1.5A?

    如果不需要470uF COUT、请 移除 C7并为 Cout 应用3x22uf。 如果需要470uF  电容、请添加1.5nF 前馈电容。

    布局很好。

    最佳 Regardsm

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的答复、

    客户的实际需求是1.5A、但现在只能达到0.75A、

    您的建议将与客户保持同步、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis

    简单地说、客户希望在负载端以2.5V 输入驱动一个峰值电流为1.5-2A 的4G 模块。 让我们看看如何最大程度地提高该峰值电流的电源容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    在输入电压为2.5V 和输出电压为4V 时、TLV71070A 不支持1.5-2A 电流。 您可以查看 TPS61033

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    客户感觉 TPS61033的成本太高了

    他们想知道可通过2.5V 输入和4V 输出实现多大的电流、以及如何通过调整外设电路来提高电流。 它们可以相应地降低一些功耗和电流。 请提供一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    最大 Iout 应接近1.13A。 而且 TLV61070最大电流能力 无法通过外部组件进行调节。  客户在0.75A 电流下失败是不正常的行为。 因此、请更新添加前馈电容器后客户是否可以输出1.1A。

    如果客户无法接受1.13A Iout。 您可以查看 TPS61023。 此器件在2.5V 至4V 下可支持1.5A 电流、且比 TPS61033便宜。

    此致。

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    目前、关于 TLV61070、客户已经测试了将前馈电容器增加1.5nF 的效果、发现输出电压和转换效率都降低了。

    客户已将输出电压设置为3.4V、最大输出电流设置为1.35A、但实际输出电压约为3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    前馈电容器用于保持转角条件下的环路稳定性、与 Iout 无关。 这是一种正常行为。  

    此致、

    Travis