This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2531970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442060/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5148

工具与软件:

您好、TI 团队:

在进行广泛测试后、我们发现 IC 无法按指定技术要求按预期运行。

观察到以下问题:

转换器的输出侧在待机模式下获得3.32V 时出现问题,在启用所有功能后会持续观察到该电压。

早些时候,我们根据设计和系统要求, 使用以前可用的 IC 测试了我们的电路板的所有功能。

测试条件:  

输入电压:50V
V_out = 3.28VDC
V_Cboot = 3.981VDC
VCC (14NO. PIN)=7.51VDC


首先、我们观察了 提供 IC VCC 返回的不同路径有哪些。
我们移除了自举电容器、 
结果没有解决。

之后、我们尝试给输出侧负载、此时 IC 自举电容器充电级别为 6.8V  
隔离了所有 PGND 和 AGND - 
未解决。

移除电感器并观察 SW 引脚上的电压、此时 AGND 仍然获得大约3.98V 的电压。

  根据应用手册和 TI 稳压计算器建议、在组装了所有组件的新组装板上进行了另一项澄清测试。 : 没有解决。

从电路中移除 IC 后、我们的输出电压为0.0V  

因此、我们测试了 最近刚收到的25块随机5块 IC。

您能否调查此问题并为我们提供解决方案、无论是更换、技术修复还是故障排除方面的进一步指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责该器件的工程师现已外出、TI 可能会延迟回复。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krutik:

    BOOT 至 SW 漏电流可在空载时上拉输出。 如果需要、下拉预载电阻器会有所帮助。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Timothy ,感谢 你的回应,

    在无负载时有一些漏电流 BST 到 IC 的 SW 引脚、 这些是我在 与一些负载连接时检查的、输出引脚上没有电压
    但还有1k 与 LED 串联 用于指示。  

     目前 从德州收到的 IC 有问题,原因保证是我的电路板仍在使用 我之前收到的旧 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Krutik。

    如果此漏电流被视为问题、则可能需要考虑 LM5148 80V 电流模式控制器。

    此致、

    TIM