This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200使能阈值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442826/tps563200-tps563200-enable-threshold

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS563240

工具与软件:

你(们)好

如果 我们将使能电压设置为0.6至1.6之间、这是否可行?

是否有任何确定性信息、例如介于0.6-1和1-1.6之间的低?

这里进行 了中断测试、 我们看到输出电压在 Ven 电压未降至1.2以下时没有中断、然而在他们进行这样的调整时、在我们产品中的 STBY 将12伏降至8伏的情况下、Ven 电压达到1.33v 电平、

产品工作正常、但由于发生了非推测性情况、测试组返回 NOK、是否有下面的 TPS563200 Richtek 等 VEN 的任何详细信息?

TPS563200规格:

RT6213B:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    TPS563200设计于10年前、由于技术限制、EN 阈值无法准确。 谢谢、请参阅 TPS563240。