This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:无法在 VC707上与 UCD9248通信

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442540/ucd9248-unable-to-communicate-ucd9248-on-vc707

器件型号:UCD9248

工具与软件:

你(们)好

我需要监控 VC707上的电源。

但是、当我 在 VC707已通电的情况下启动 Fusion Digital PowerDesigner 时、将出现以下屏幕、并且大约20分钟后、软件出现故障。

VC707是由 AMD 制造的评估板、使用了三个 UCD9248芯片。

VC707通过 GPIO 转 GPIO2连接到计算机。

当我从计算机上拔下 GPIO 转 GPIO2并启动它时、会显示找不到 USB 适配器、

因此 GPIO 到 GPIO2被识别。

当我从评估板上移除 GPIO-TO-GPIO2并启动它时、它会在大约30秒后发生故障、

因此、在插入 GPIO 转 GPIO2时必须有一些通信正在进行。

请告诉我为什么无法通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将您的请求发送给相应的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请试用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.11.zip。 确保将速度设置为400kHz、 根据 VC707设置启用 PEC 和上拉电阻。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne

    感谢您的回答。

    安装最新版本并检查设置后、我可以进行监控。

    总线速度为400kHz、但上拉设置为 OpenDrain。

    由于 VC707上的上拉为2.0kΩ、因此此设置应为2.2kΩ。

    此致