This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:热分析

Guru**** 2648585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443076/lm117hvqml-sp-thermal-analysis

器件型号:LM117HVQML-SP

工具与软件:

免责声明:机械工程师试图分析电气板。

查找有关该芯片热分析的指导。 R_THETAJC 是否考虑了导联、还是另外考虑了导联?

为了进行分析、 芯片在71C 真空环境中产生3.5W 功率(3.5W 启动时所有元件均为71C)。 我并没有一种放置散热垫的好方法、我在我的电路板上仅使用0.07mm 的铜接地平面、以便将热量从芯片中导出、因为没有对流。

我最初建模为2个实体、下半部分有 R_THETAJC、上半部分有 R_thetaJA (静止空气)。 超过了此芯片的125°C 工作温度。

电气工程师建议、更好的模型是将器件分成3个主体、其中引线有一个中央导电层、顶部和底部有绝缘陶瓷层、但我不确定要使用哪些材料来近似计算中央层。

什么是好建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    以下是介绍热指标的文档: www.ti.com/.../spra953d.pdf
    R_THETAJC 计算过程在上述应用手册的第2.1节中列出。 您还可以在"质量、可靠性和封装信息"下查找器件的更多信息。

    谢谢!
    伊丽莎白