This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:REG0X1A[BIT5、6]丢失

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442442/bq25756e-reg0x1a-bit5-6-are-lost

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

您好!

REG0X1A[BIT5、6]在 BQ25756E 中丢失。

Q1: REG0X1A[BIT5、6]是什么意思?

Q2:BQ25756E 的所有寄存器是否与 BQ25756相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    这些位是 P&O 位。 我们正在从 BQ25756数据表中删除这些位。 感谢您耐心等待。

    此致、
    埃森·加洛韦