请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
为什么当 FD 位变为高电平时、Safety 状态的 CUV 位变为高电平?
此外、AOLDL 与 OCD1和 OCD2之间的区别是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
为什么当 FD 位变为高电平时、Safety 状态的 CUV 位变为高电平?
此外、AOLDL 与 OCD1和 OCD2之间的区别是什么
尊敬的 Sadatan:
[报价 userid="599372" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442872/bq40z50-r2-bq40z50-r2 ]为什么当 FD 位变高时安全状态的 CUV 位变成高电平?[/QUOT]您能否分享您的.gg 文件和描述此情况的 bqStudio 日志文件、以便我们进行更深入的了解?
之间的区别Unknown 说:AOLDL 与 OCD1和 OCD2
AOLDL 是一种硬件保护、而 OCD1和 OCD2是固件保护。 它们由不同的条件控制、触发时具有不同的操作集:


此致、
Anthony