This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 LiFePO4电量监测计平衡审核

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442506/bq4050-bq4050-lifepo4-gauge-balancing-review

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队

我的客户在其中一个电池组中使用了 BQ4050、他们对电流 平衡有疑问、您能帮忙检查并提供以下评论吗?:

客户拥有2P3S LiFePO4电池包并关注平衡、因此他们希望优化设置以实现出色的平衡能力。

这是他们正在查看的当前设置。

默认值

电流

Cell Balance Threshold

3350mV

电芯均衡最小值

25mV

Cell Balance 窗口

25mV

Cell Balance Interval

小于20秒

平衡能力

20 mA

2P 总容量

10000mAh

电芯 OVP

3650mV

充满电时的浮充电压

3.6V/节、10.8V/包

系统 CC 设置

0 ~ 10度0.2°C

 

15~50度0.4C

这里是 SOC 与电压间的电池充电曲线、请注意、由于客户具有较小的平衡电流和使用5000mah 大型电池的2P3S 电池组、他们希望在尽可能多的曲线范围内启用平衡。  

请注意、如果它们在3350mV 左右开始平衡、它应该处于激活状态大约2/3的充电时间。  在本例中、我们假设它大约为2h。

对于平衡下的2h 2h * 20mA/10000mah =每个变化周期的平衡能力0.4%、这可能是可以的。

在根据这些电池设置电量监测计时、这是否看起来是合理的方法?

有关此问题、请将您的意见分享给客户。

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我认为这个配置可以使用。 如果可能、是否可以共享此费用的 bqStudio 日志文件、以便我们可以对此进行更多研究并进行确认?

    此致、

    Anthony