This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:同步整流器栅极连接错误

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441227/ucc21225a-wrong-sync-rectifier-gate-connections

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件:LM5045

工具与软件:

我们使用两个 UCC21225 芯片通过变压器单绕组输出(无中心抽头)、在全桥配置中驱动4个同步整流器 MOSFET。 一个 LM5045 在此 配置中控制两个 UCC21225芯片。 请参阅下面显示了输出桥式整流器 CCT 的原理图。 当变压器点端变为+ve 时、FET A 和 B 应被驱动导通、而 C 和 D 应关闭;当点端变为-ve 时、反之亦然。 两个 UCC21225 驱动栅极 A、B、C 和 D

但是、在我们的电路板中、MOSFET 栅极与 UCC21225的连接 被意外反转、这意味着变压器以反极性方式相对于 MOSFET 连接;即、当  点端变为+ve 时、FET 的 C 和 D 开启、A 和 B 关闭、而当点端为-ve 时、反之亦然。

我们不能轻易地交换变压器- MOSFET 连接;更简单的方法是交换 MOSFET GATE - UCC21225连接(A/B - C/D);或者我们可以交换  LM5045 SR1 -SR2连接。  

这两个修复程序还是其中一个都可以接受? 交换 SR1 /SR2引脚的好处是、栅极驱动器与 UCCC21225连接 在 PCB 布局上保持出色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcello:

    交换 MOSFET 栅极连接和 MCU 输出连接从技术上来说都可行。

    我倾向于交换 MCU 输出连接、因为这是首选的解决方案。

    交换 MOSFET 栅极连接的问题是 PCB 布局上增加了栅极环路电感。 另一个问题是在布局中保持通道间爬电距离、以避免通道之间或驱动器之间发生任何串扰。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我同意您的首选解决方案、并以这种方式进行了修正、它现在起作用了。 但发生了另一个问题、我无法解释:即使没有 PWM 输出信号(HO/LO)、LM5045 SR 输出也会切换;这仅在启动后发生的一次断续期间短暂发生。 本质上、直流输出电压上升了两次:第一次过冲10V (达到55V 与45V 设定点) 、然后在大约200us 内降至0V、然后平稳上升第二次、没有过冲、并在45V (适当的直流输出)下稳定/正常运行、因此 ccc 实际上正在正确 调节。 我认为 FB 环路引起了这种断续、需要微调;但除此之外、更大的问题是输出放电;200us 内50V 电压降为0、负载电容约为500uF 时、需要非常大的电流。 首次启动时、一旦输出过冲、PWM (LM5045 HO/LO)就会立即停止。 然后、 LM5045的两个 SR 输出开始以设计的 SW 频率(330kHz)同步切换、而 PWM HO/LO 输出保持停止;此外、SR1和 SR2彼此同相(它们具有完全相同的波形)。 必须是同步 MOSFET 在对输出进行放电/短路(在断续期间)、除传导电流外、这些输出还会 在 SR 关闭时经受非常高的电压脉冲(达到175V)。

    您是否知道导致 LM5045进入此运行模式的原因? 在这方面、我在数据表中看不到任何帮助。