This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CC 增益校准计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443097/bq76952-cc-gain-calibration-calculation

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正尝试在我的器件上校准 CCGain、使其非常敏感。 我的标称 Rsense 为0.5m Ω、根据以下 CCGain 公式、有效 ccGain 为15.1368:

然而、这不够灵敏、我需要能够以自动方式运行此计算、以便针对我正在操作的每个电路板校准增益、因为每个电路板都具有变化高达+/-10%的 Rsense

从 SLUAA32A (BQ769x2校准和 OTP 编程指南)中、我有以下用于计算 ccGain 的公式/程序:

运行此过程时、会得到以下值:

Ib =-1000 (1A)

Ia = 0 (0A)

CC_CountsB =-17000

CC_CountsA = 158

运行上述校准计算、我得到 ccGain =(-1000-0)/(-17000-158)= 0.0582818

Rsense = 129.858的反算、这一点几乎不正确。 将 ccGain (和容量增益)设置为该值会使我很有效  

这里出了什么问题? 我对 ccGain 运行的计算是否错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了对前面的内容进行扩展、我使用 readCal1子命令通过 I2C 接收这些值、并且还通过 I2C 写入 CCGain 和容量增益。 我能够使用数据表中的校准过程来校准 TOS、PACK 和 LD 传感器没有问题、但该电流计算不正确。 此外、我能够运行 BQStudio 的自动校准程序、与 EVM2400 相结合、以自动将电流传感器校准到正确的值(在本例中为0.512 Rsense)、这表明我的公式(或 CC2计数?) 而不是硬件本身

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 从前面提到的 SLUAA32A:

    技术参考手册指出 CC2Count = READCAL1子命令的字节2-5。 但事实并非如此。 CC2只是 READCAL1子命令的3-4个字节

    针对此进行调整、可以使用以下校准值:

    IA = 3000 (3A)

    IB = 1000 (1A)

    CC2_CountA = 65471

    CC2_CountsB = 65333

    由此得出 CCGain = 14.4928、得出 RSense 为0.5222m Ω、正确