This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 BQ76952未使用引脚端接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442947/bq76952-about-bq76952-unused-pin-termination

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQ76972

工具与软件:

与之相关的人员、

对于某些应用、我们只需要 BQ76972来监测电池电压和温度并与主机控制器通信、因此我们按照数据表端接未使用的引脚:

 - CHG、DSG、PCHG、PDSG、FUSE、 DDSG、DCHG、DFETOFF、CFETOFF:保留悬空

 - SRP, SRN:连接到 VSS。  

有些引脚我们不确定、想要提出来

对于 CP1、我们是否应该直接连接到 BAT 引脚?

2. LD 和 PACK 引脚怎么样? 我在数据表中看到、LD 引脚可以通过电阻器连接到 PACK+引脚、或者连接到 VSS、哪一个更好? 我未找到如何端接 PACK 引脚的方法?

3.现在、我们需要具备通过硬件关闭 BQ 的功能(例如手动切换按钮)、我认为唯一的方法是将 RST_SHUT 引脚拉至高电平(REG1)、以便无法禁用 BREG 和 REGIN (REG0)。 是这样吗? 这意味着我们必须保留为 REGIN 供电的所有外部电路。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    1.如中所述 表8-3. 端接未使用的引脚 数据表中、如果未使用 CP1引脚、则应将其连接到引脚47 (BAT)。

    2.您可以将 LD 连接到任何一个最适合的位置。 数据表未列出该引脚、因为大多数用户都使用 PACK 引脚。 上一篇文章介绍了如何处理 PACK 引脚: 未使用的 PACK 引脚

    3.要通过硬件关断该部件,需要将 RST_SHUT 引脚拉高一秒钟或更长时间。 您可以在不使用 REG1的情况下将其从外部拉高、也可以使用您所述的方法。

    如果 REG1由内部供电、则正确。 除非从外部为 REGIN 供电、否则无法禁用 BREG 和 REGIN (REG 0)、否则器件无法在内部为 REGIN 供电。 第6.3.1节前置稳压器控制 BQ76972技术参考手册中 介绍了其工作原理。

    此致、
    Alexis