This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:如何设置 TS 引脚's 电位以模拟良好的温度?

Guru**** 2508395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433582/bq25898-how-to-set-the-ts-pin-s-potential-to-simulate-a-good-temperature

器件型号: BQ25898
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好!

我们使用的是 BQ25798 IC、但存在一些问题。 我们始终会看到"未充电"状态、即使在默认模式下也是如此(无需将我们自己的配置编程到芯片)。 通过转储所有寄存器的内容、我们发现  TS_HOT_FLAG = 1。 在"STAT"引脚上、该信号以0.7Hz 的频率进行切换。 为了减少最终的问题、我们尝试强制在 TS 引脚上施加电势、以便我们处于 TS 的良好范围内、在 VREGN 和 GND 之间连接两个大小为47K 的相同电阻器。 我们测量了 VREGN = 5V、并实际上得到 TS 引脚上的电压接近2.5V。请提供一些信息、了解良好温度下对应的电压范围是多少。 我们可以在 TS 引脚上保留2.5V 吗? 为什么  在此电压下 TS_HOT_FLAG 设置为1?  

非常感谢!

Hulu

PS:我已附加寄存器值 e2e.ti.com/.../BQ_5F00_registry_5F00_read.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hulu、您好!

    我们正在审核您的数据、并将在当天结束前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hulu、您好!

    1. 请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874557/faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips 以获取 BQ2589X 原理图检查清单。 如果不使用 TS 功能、请根据建议进行连接、以将 VTS 设置为50% REGN。

    2. 对于 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 BQ25898x 与 BQ2589x 类似。 请相应地插入指定温度(T1和 T5)的热敏电阻信息。 T2和 T3取决于 RT1和 RT2。

     

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ning。

    "建议将 VTS 设置为50% REGN":我们已放置两个相同的电阻以在 TS 引脚上获得2.5V 电压、但我们在 STAT 引脚上具有0.7Hz 的这一切换信号。 我们只需放置5.1k 和7.5k (7.5k 来自30.1k 和10k NTC 两个电阻器)、因此 VTS 上的电压更高。 我们不再看到 STA 切换。 但现在的问题是、由于我们还没有在充电器上编写自己的配置、它应该为默认配置、具有1A 的充电电流。 但是、我们只读200 mA。 是否正常?

    提前感谢。

    Hulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hulu:

    V (TS)= VREGN 的50%、具有匹配电阻分压器。   如果电池电压低于 LOWV 阈值、则充电器处于预充电状态、默认为200mA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 螺纹被视为已解并关闭。

    谢谢!

    宁。