This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:完成充电后出现 BQ25300充电电压问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429641/bq25300-bq25300-charging-voltage-issue-after-complete-charging

器件型号:BQ25300

工具与软件:

我将 BQ25300用作单节电池 NCR18650 充电 IC、其电路如下所示。

 

充电 电压 设置为4.2V、充电电流设置为2.5A。 输入功率为12V。 EN 与上电一起启用。 我测试内部电阻约为80mR。

有时我发现当 STAT 显示充电完成时、电池电压仅为4.05V。 有时电池在充电完成后最高可达4.14V。  

另一个问题是、如果我插入一个大约4.05V 的电池、BQ25300将无法开始充电、但如果我禁用 EN、然后启用 EN、则会启动充电。

我想知道会导致这些问题的原因是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     充电完成之前的 BAT 引脚电压是多少?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 螺纹被视为已解并关闭。

    谢谢!

    宁。