This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:8.2V 电压下 BQ25886的充电问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440550/bq25886-charging-issue-with-bq25886-at-8-2v

器件型号:BQ25886

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前遇到 bq25886充电器 IC 的问题。 充电电压配置为8.2V、但随着电池电压接近8.0V、充电电流开始下降。 此后、充电过程反复停止并重新启动、直到电池电压达到8.2V。

我已经附上了电路原理图和日志文件供您参考。 您能否帮我回顾一下这两个问题、以确定导致此行为的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里测量了电池电压?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我从 VBAT 测量电池电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 BQ251886 BAT 引脚或电池正极端子上测量了电池电压?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我在 BQ25886 BAT 引脚上测量电池电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法观察您提到的行为。

    充电器根据 BQ25886的 BAT 引脚至 GND 引脚电压调节充电电流。 如果  CO FET 和/或两者之间电池保护电路的 DO FET 未正确导通、充电器可能看不到实际的电池包电压。

    若要进行调试、请检查以下各项:

    1.将电池组直接连接到 BQ25886 (即旁路保护电路等)、查看充电器是否以不同方式工作。

    2.对于定制电路板、测量 BQ25886的 BAT 引脚至 GND 引脚电压、并与 PACK+与 PACK -(电池组电压)进行比较、然后查看它们是否相同。

    请注意,这是感恩节假期周。 如需进一步支持、请在下周与我们联系。

    感谢您的理解、

    宁。