This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:如何在单路模式下设置峰值电流限制和导通时间

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441548/ucc28064a-how-to-set-peak-current-limit-and-on-time-in-single-mode

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

你好。

为使 UCC28064A 在连续单相模式下运行、将 PHB 输入连接至 VREF 以禁用 B 相运行。 此外、线圈断开连接、ZCDB 信号不会产生任何东西。 虽然它是在单模式下运行、但我有两个问题。

首先是 CS 引脚输入端的峰值电流限制阈值未从双模(0.2V)更改为单模(0.166V)。 我知道启动时阈值为0.2V、并且在 Vinac 的14线路半个周期后、阈值变为0.166V。
在电流电路板上、电流检测电阻为12mΩ、峰值电流计算为16.6A (启动时)/13.8A (稳态)、但当我在实际器件上操作电路板时、在启动和稳态下的峰值电流均为16.6A。 是否有办法解决此问题?

其次、我想知道如何确定单一模式下的最佳 Rtset。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuda-San、  

    我不知道如何解释在单相模式下启动和稳态时具有相同的峰值电流。  
    一种可能是 CS 引脚上有一个较大的 R-C 滤波器、而滤波器的延时时间允许峰值电流在 CS 输入出现 明显的13.8A 电平之前上升到实际的16.6A。  

    为了实现最佳 Rtest、我建议使用以下方法:  
    在通常的两相操作中、Rtset 对最小线路电压下允许最大负载的最大导通时间进行编程。 假定 COMP 电压设置为最大功率输出的最大限值。  当负载水平小于最大负载的1/2时进入单相模式。  在半负载条件下、两个相位中的每一个都承载1/4负载、COMP 电压设置适当的导通时间(小于最大导通时间)。  由于线路前馈、在最大功率下、1/2功率时的 Vcomp 大约为 Vcomp 的1/2。  

    更改为单相模式时、必须通过 A 相承担 B 相的1/4负载、因此其电流必须加倍。  假设输入电压没有变化。  因此、 进入单相模式时、A 相导通时间会自动加倍、从而在不干扰 COMP 电压或导致 Vout 瞬态偏差显著的情况下使 A 相电流加倍。  

    现在、如果单相模式旨在在最小线路上承载最大负载、则可以假定、如果有两个相位在运行、两相模式通常会承载两倍于最大负载功率。  但我们希望在单相模式下、COMP 电压在最大功率时处于其最大电平、因此、由于在单相模式下导通时间加倍、那么该时间的1/2将对应于两相模式、每相功率为1/2。  因此、 在两相模式下、一个相位中的最大功率对应于最大功率级别下的"双倍"导通时间。   

    基本上、我认为 Rtset 被选为  最大输出功率2倍下的两相运行所需的值。   

    以另一种方式思考:  
    将 PHB 电压设置为0V 以强制实现两相交错。  
    在最低压线路中、Vcomp 在最大功率下为最大值(~5V)、Rtset 设置在稳压 Vout 下通过两相供电所需的最大导通时间。
    负载降至最大功率的1/2且 Vcomp 降至~2.5V、因此每个相位的导通时间减半。 每个相位提供1/4最大功率。  
    PhB 电压提升到 Vcomp 以上、因此运行更改为单相模式、导通时间加倍。  单相在最初的最大导通时间提供1/2的最大功率、但 Vcomp 仍为~2.5V。   
    PHB 提高至6V、因此不再可能实现两相工作。   
    负载功耗会重新增加到最大功率、因此 Vcomp 必须恢复到~5V、以便导  通时间可以增加到原始最大导通时间的2倍。  
    这需要选择 Rtset 来以两倍的最大功率进行两相运行。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 Ulrich-San。

    我将采纳您关于如何设计 Rtset 的建议。

    关于峰值电流的信息。 我根据您的建议减小了 CS 端子上的 RC 滤波器、但并没有改善尖峰。 我想找出问题的根本原因。
    请参阅随附的波形1。 [Ch1:VPHB、Ch2:IL、Ch4:VCOMP]请注意、VCOMP 相对于 VPHB 更小。 由于这是 IC 在稳态下短时间移动时的波形、IC 将其识别为单模式、峰值电流应为13.8A (ROCP:12mΩ、峰值电流限制阈值:0.166V)、但此时的峰值电流为16.6A (ROCP:12mΩ、峰值电流限制阈值:0.2V)。 从数据表中读出、我们认为这应该是单模式的阈值。 但到目前为止、我还无法将阈值从双模更改为单模。
    看看波形2。 [CH2:IL、CH4:VCS]这是在与波形1相同的条件下查看 CS 引脚的过程、但尖峰电压太大以至于很难查看、但无法确定阈值是0.166V 还是0.2V。

    目前、B 相的线圈被移除、PHB 连接到 Vref、而 Rtset 更改为180kΩ、这是通过计算得出的。 另外、已更换过 IC 一次、并且已确认 IC 没有故障。 除了此方式、是否有其他方法可以将阈值设置为单模式? 此外、这种启动时的阈值和稳定状态时的阈值不会正常变化、或者如果我们继续进行此设计、未来是否会有任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuda-San、

    感谢您提供的波形。  我想波形2让事情变得更清楚了。  

    首先、绿色迹线(VCS)中的尖峰是在 MOSFET 关断 dv/dt 期间耦合到电压探头的噪声。  
    通过使用"尖头与桶"探测技术、可以降低甚至消除这种噪声。
    有关该方法的清晰照片、请参阅此应用手册: https://www.analogue.com/en/resources/app-notes/an-1144.html

    其次、我认为单相模式电流阈值实际上等于或接近-166mV、但在 MOSFET 漏极电流实际停止上升之前会有一些时间延迟:
    1. 由于容差、Cs 阈值可能略高于-166mV。
    2. Cs 输入至 GDA 输出延时时间= 60ns (典型值)、在50mV 过驱下测量时为100ns (max)。  

    3. 从 GDA 开始下降到 MOSFET Vgs 的漏极电流阈值到开始切断通道的延时时间。
    4. 从 MOSFET 通道切断到 Coss 充电的延时时间、Vds 开始快速上升。

    要检查此情况、请在示波器上探测第三个通道以查看 GDA 信号并查看从 GDA 下降沿到电感电流峰值的时序。   您还可以将 GDA 下降沿与 VCS 上的上升电压进行比较(使用50mV/div 和1us/div 以获取更好的分辨率)。

    GDA 下降应由 VCS 上升触发、直至波形中提前约60ns 到达166mV 阈值。  (由于容差、它可能不会恰好是166mV 或60ns 的延迟。)
    噪声尖峰不会干扰此阈值、因为这些尖峰是在超过峰值限制阈值后不久发生的。  
    即使如此、尖端和接地筒探测仍可清除 波形、确保信号的重要特性不受影响。  

    除了设置 PHB = 6V、没有其他方法可以实现单相模式。   
    假设您的调查验证了我所怀疑的情况(如上所述)、那么以这种方式运行的设计应该没有问题。
    如果实际峰值电流限制必须在13.8A、那么我建议稍微增加 Rcs、以考虑系统中的总关断延迟。   

    此致、
    Ulrich