This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:哪些器件型号属于固定输出电压版本

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443282/tlv767-q1-which-part-numbers-belongs-to-fixed-output-voltage-version

器件型号:TLV767-Q1

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 TLV767-Q1用于我的项目。 我通读数据表后发现它有两种型号:固定输出电压和可变输出电压。 我需要一个具有3.3V 固定输出电压的应用。

有人能告诉我哪个器件型号属于固定输出电压吗?

谢谢。此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    器件命名规则表包含您要查找的信息。 您要查找的器件是 TLV76733QWDRBRQ1。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicks:

    谢谢。 不知道我是怎么漏掉的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    不用担心。 干杯!

    -尼克