This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:建议的独立电量计?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27Z558, BQ27427, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444150/bq27z746-standalone-fuel-gauge-recommendation

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQ27427、BQ27Z558、BQ27426

工具与软件:

大家好、我们正在为客户设计终端产品。 因此我们需要在系统板上具有独立的电量监测计。

电池不能由最终用户更改。 电池容量为1节 Li-ON、5000mA、可充电至最高 1c.

电池已有集成保护电路、NTC ->电量监测计位于主板侧。

典型的充电用例是在器件处于关断状态(应用处理器处于关断状态)期间发生。

电量监测计应独立工作、并具有用于其数据的 NVM 存储器。

电量监测计应具有 I2C 接口、因此应用处理器可以在处理器运行时读取 EM 数据。

电量监测计最好具有自学习算法。

组件的更优小尺寸和合理价格。

对于上述最终产品、您的电量监测计建议是什么?

BR、Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里有多个选项。 我建议参考 BQ27426/BQ27427、BQ27z558或 BQ27z746。  

    此致、  

    Robert。