This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:tps23730相位节点频率问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440148/tps23730evm-093-tps23730-phase-node-frequency-problems

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件:TPS23730

工具与软件:

测量相位节点时、会发现触发器波形不断左右抖动(例如随附的文件)、从而导致频率不一致。 推荐的解决方案是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Lu Weng:

    您可以启用 TPS23730的频率抖动模式。 在该模式下、如果没有 RC 变化、开关频率的默认值为~13.2%。

    您可以通过选择 TPS23730EVM J8的引脚1和2来禁用抖动

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0488.G60-POE.pdf

    尊敬的 Diang:

    如果没有 J8、我们如何解决该问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chen Lu Weng:

    感谢您的答复。

    您需要断开 PR2308、并使用跳线将 DTHR 与 VB 连接。

    此致、

    Diang