This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:我们是否具有3A 可调规格芯片?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2556, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443632/tps2552d-do-we-have-3a-adjustable-spec-chip

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件: TPS2556TPS25221

工具与软件:

TI 人好

您能否帮助我检查我们是否具有适合为 TPS2552D 引脚对引脚设计的3A 限制可调芯片?

我只找到不是引脚对引脚的 TPS2556。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件专家将尽快作出响应。 请预计感恩节假期周期间会有延误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    据我所知、我们没有一个部分。  我们的几乎所有6引脚 SOT-23器件都支持高达1.7A 的电流限制。  我看到的最接近的匹配器件是 TPS25221、它是引脚对引脚拓扑、但具有逻辑高电平。

    此致、
    Eric