This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:热计算

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444189/lm61460-q1-thermal-calculation

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户是 KOSTAL。

他们查阅了 LM61460-Q1的热计算过程。 它们的计算结果表明、在以下工作条件下、周期温度为157℃、超出了应用条件。 您能分析如何准确计算吗?


计算过程如下:

VIN=9~16V

VOUT=5V

Iout=4A 时

Tamb= 85℃

Fsw = 400kHz

webench.ti.com/.../SDP.cgi

根据 Webench、IC、Pd === 1.06W

KSOTAL 采用较小的值、并将其导入到热仿真软件中、如下所示:

结果如下:

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何通过下面突出显示的以下参数获得结温近似值

    考虑到客户的示例 IC 功率耗散1.06W、我可以通过以下公式估算结温:

    计算得出的结点低于112°C。