This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:D+/D-未使用、悬空或短接至 GND?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443567/bq25792-d-d--not-used-floating-or-short-to-gnd

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、团队成员:

标题仅为我们不在 BQ 25792上使用 D+/D-。 该引脚的推荐路由是什么?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    大多数客户保持悬空以将 IINDPM 设置为3.0A、必要时使用 ILIM_HIZ 引脚电阻器将 IINDPM 钳制为低电平。

    此致、

    Jeff