This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池上的大负载导致充电期间 VBAT 下降时的预期行为

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25798, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443121/bq25792-expected-behavior-when-large-load-on-battery-causes-vbat-to-drop-during-charging

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798、BQ24610 BQ25730

工具与软件:

您好!

我有一个使用 BQ25792的设计、在该设计中、大负载直接从电池上拉、而不是通过 VSYS 引脚拉取。 实际上、VSYS 输出未使用。

我想知道如果电池上的大负载导致其电压下降、即使 BQ25792正在尝试对其充电、会发生什么情况。 我理解这个问题的答案可能取决于电池/充电器所处的充电周期阶段。 我猜可能是 BQ25792在电池具有非常低的充电状态或非常高的充电状态(因为在这些情况下充电电流最低)的情况下最容易受到此问题的影响。

我主要想看看此类情况是否会对 bQ25792造成损坏或引起意外行为。 在系统和充电电流方面、可以采取的大多数缓解措施似乎都涉及控制 BATFET 和 VSYS 调节电压(鉴于未使用 VSYS 输出、这两种缓解措施在这里都不适用)。 想知道 TI 是否在此临界情况下收集到任何数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oneil、您好!

    带 SYS 和 BAT 的 NVDC 充电器不是为此类操作而设计的。 因此、对于此应用案例、我们仅有很少的数据。  通过测量 ITERM 来终止电池将无法正常运行。  REG0x12[2]禁用最小系统电压调节。  我不建议禁用端接、因为这会将 BAT OVP 设置从~105% x VREG 更改为 VREG 本身。   我预计 IC 不会损坏、但没有数据支持该索赔。  如果要进行测试、建议通过执行以下操作将转换器配置为提供大部分负载:

    1.如上所述禁用最小系统调节

    2.将 ICHG 设置为接近或高于预期的平均负载

    3.将 BAT VLOWV 设置为最低%,以便充电器避免预充电或将预充电设置为最高电流(电池制造商可能不建议这样做)

    3.在 ICHG 固定在100mA 上的情况下、确保电池不会下降到小于2.5V、或者在低电池电压下停止负载、以防止涓流充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 两个后续问题:

    1. 确认以上 BQ25792设置是您建议我为实现最佳性能而配置的设置、而不是尝试从 BQ25792触发意外行为以确定存在风险的运行模式的设置
    2. 由于我的设计有负载要求、VSYS 上的5A 输出无法为整个系统供电。 TI 是否推荐能够在充电时从电池中拉出大电流的电池充电器产品?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oneil、您好!

    关于1、我尚未在 BAT 上的负载下测试这些设置、因为此操作不适用。  也就是说、我们有一些便携式扬声器客户已经成功将扬声器负载连接到 BAT。  遗憾的是、我不知道它们的寄存器设置。  在我看来、目标应该是提供负载、并且在可能的情况下仍为电池充电。  因此、可以最好将上面的项目2声明为设置 ICHG=每个电池制造商的最大电池充电电流+最小平均系统负载。  第3项和第3项(应为4项)是可能与电池制造商关于电池充电的建议相抵触的项目。  如果是、则设置寄存器以允许低压电池的预充电和涓流充电、但随后需要确保 BAT 上的负载关闭、直到电池电压上升到 VLOWV 预充电阈值以上。

    关于2、 是的。  TI 拥有独立(无 I2C、配置了电阻器)充电器、例如仅限 BQ24610降压(输入电压>电池电压)、但这些充电器的输入电压=系统电压、直到输入电压消失、而电池电压=系统电压。  与 BQ25798类似、TI 还提供具有外部 FET 的 NVDC 降压/升压充电器、例如 BQ25730系列。  这些充电器不提供充电终端、因为它们需要一个单独的电池电量计 IC 来监控电池并使用 I2C 来指示充电器停止充电。

    此致、

    Jeff