This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:评估板

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442959/bq27441evm-g1a-evaluation-board

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ25798EVM、BQ25798

工具与软件:

您好!

在测试 BQ25798和 BQ27441的开发板时、我遇到了一些问题。 我目前已经对我们的7.8Ah 电池组进行了许多充电和放电循环测试。 我接下来要做的是、在 BQ25798EVM 和 BQ27441EVM 的帮助下、尝试为电池组运行模拟太阳能电池板充电周期。 恒定电流的150mA 和 ITerm 的120mA。 由于电池组充电需要很长时间、因此我们认为我们希望让电池组继续充电、并在 BQ27441EVM 和 BQ Studio 的帮助下记录电量监测计读数。 下面是收集到的日志:

您可以在其中看到、充电器使用恒定电流148mA 为电池包充电、充电时 的电量高达电池包容量的16%、然后平均电流突然下降。 我不知道是什么原因造成了这种情况,我正在试图搞清楚。 充电停止后日志中的数据与充电时间中的数据基本相同。 唯一能更改的是 CTRL 状态从0x0088更改为0x0098、但正如我在数据中突出显示的那样、该状态也会在两个值之间跳转。
您的团队成员能否向我解释为什么会发生这种情况? 我在 CTRL STATUS 寄存器中发现0x0088和0x0098之间的切换到底是什么? 当它从0%充电至16%时、它持续在0x0088。 0x0088和0x0098在这里告诉我们什么? 日志是否告诉我们可能是什么原因导致充电器停止向电池组提供电流、从而使电量监测计停止读取任何平均电流数据?  
下面是设置的图片:  
我非常感谢您的帮助。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为0x0088和0x0098基本上告诉我、电量监测计正在进入睡眠模式、因为它检测平均电流的0 mA。 明白了。 此外、两个位值之间的切换基本上表明电量监测计正在尝试定期检测任何电流(以秒为单位)、如果它没有检测到电流、则会返回睡眠状态(0x0098)。 如果我错了、请确认并更正。

    还有一点需要说明、这是不是充电器方面的内容。 这是我在 BQ25798数据表中注意到的内容。  

    除了 Fast Charge Current 和 ITerm 等充电电流值、我们尚未对 BQ25798EVM 的默认设置进行任何更改。 在 tSafety 上没有任何内容。 它的默认设置为12h。 我们看到电流在8.11小时后从充电器下降、这正是标称充电安全计时精度所述的值。 但在这里,你可以看到:  

    即12H。 为什么存在差异? 充电器是否意识到现在正在为电池组充电很长一段时间、并触发安全请求、指示电池组可能有问题? 在此8H 标记之后、我们是否需要使用固件重置充电器? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启用了 SLEEP 模式并且电流(每秒转换一次)降至 SLEEP 模式电流阈值以下、监测计将进入 SLEEP 模式。

    请注意、当监测计处于睡眠状态时、它不会连续测量电流。 它仅在电流超过阈值时才会唤醒、或者会定期唤醒(可以通过 SLEEP 测量时间来配置间隔)。 因此、如果您让监测计在系统中睡眠、此时存在很大的电流但不足以立即唤醒监测计、那么这可能会导致库仑计数丢失。

    对于您的第二个问题、我将其重新分配给充电器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushpendra:

    充电器安全计时器只是一个计数器、不会自行复位为不同于默认值的值。  如果其中一项电流限制功能(DPM、热调节器、TS WARM 或 COOL)激活、它会将自身减慢到2倍(即设置为12小时、但可能需要长达24小时)。  

    此致、

    Jeff