This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:可逆电流可以吗?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442450/tps22990-reversible-current-flow-ok

器件型号:TPS22990

工具与软件:

您好!

我在一个应用中使用与锂聚合物电池直接相连的负载开关。 电池在某些时候提供电源输出、在其他时候根据需要接收电荷。 因此、有时会有双向电流从 Vout 流出、有时会从 Vout 中流出。 如果 Vin 引脚连接到电池、Vout 连接到负载和 充电器、该器件是否仍能按设计工作? 由于 Vin 和 Vout 引脚之间只有一个导通 MOSFET、我不确定、但我想就充电是否 会导致问题获得一些专家意见。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    反向电流是否预计会流过体二极管 pf 负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。 我想如果输出引脚上的电压大于输入引脚、会是这样。 我想、即使禁用器件(在引脚低电平上)、电流也会流动。

    嗯… 我想知道是否有一个简单的解决方案。 基本上、我想要继电器的行为。 当触点断开时、没有任何东西流入或流出此部件所连接的 LiPo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在应用中使用反向电流阻断功能进行背对背 FET 配置。

    TI 提供了多个用于为应用集成 FET 的电子保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit。 您知道它们中的任何一个是否双向工作吗? 到目前为止、我似乎找不到任何允许电流从输入流向输出以及从输出流向输入的引脚。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    请阅读下面的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf?ts = 1732699925861&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢  

    Amrit