请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24701 工具与软件:
反复通电一些芯片会被破碎,为了加速故障,极限测试3块板有18V 电压,芯片烟雾1块
第一项测试是使用交流/直流电源适配器、12V 电源、会出现发热现象
这是什么原因 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
反复通电一些芯片会被破碎,为了加速故障,极限测试3块板有18V 电压,芯片烟雾1块
第一项测试是使用交流/直流电源适配器、12V 电源、会出现发热现象
这是什么原因 
您好!
您是否使用设计计算器检查过 MOSFET SOA?
请根据您的设计查看以下计算器并检查 MOSFET SOA。
谢谢
Amrit