This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24701:TPS24701DGKR

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441395/tps24701-tps24701dgkr

器件型号:TPS24701

工具与软件:

反复通电一些芯片会被破碎,为了加速故障,极限测试3块板有18V 电压,芯片烟雾1块

第一项测试是使用交流/直流电源适配器、12V 电源、会出现发热现象

这是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FET 发生故障还是控制器发生故障?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器应损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用设计计算器检查过 MOSFET SOA?

    请根据您的设计查看以下计算器并检查 MOSFET SOA。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-TtqZ1AWVpj/01.00.00.00/slvc567.zip

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未找到最终问题、可以观察到在 MOS 管关断时刻的12V 输入端存在异常高压脉冲、无法定位到产生的位置(而不是电源)、目前在输入端并连接到12V TVS 管进行保护、正在跟踪影响。

    该器件没有慢上电功能、上电时后级电容相对较大、MOS 管导通时充电电流较大。 您是否有支持软启动功能的 PIN2PIN 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于软启动、可以在栅极引脚处使用电容器。

    可使用47nF 电容器。