This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170作为可调节 SEPIC 转换器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443919/tps61170-tps61170-as-adjustable-sepic-converter

器件型号:TPS61170

工具与软件:

您好!

我需要在最高-400 mA 电流下具有3-12v 输入到3-12v 输出 SEPIC 稳压器、可通过电位器进行调节。 我看到这款器件看起来很有前途且足够便宜、但我有以下问题:

1-为了补偿、我只需要它在所有负载和所有输入/输出条件下都保持稳定、我可以使用10k 和22nF 吗?  

2-对于输出耦合电容器以确保良好的纹波和响应、10uF 1206 X5R 可以吗?

我想使用常规的10uH 电感器而不是耦合的电感器、这样可以吗? 可能会发生什么糟糕的情况?

4-是否可以通过在输出端使用多个并联电容器来达到相对较低的纹波(例如10-30mV p-p)? 例如5x10uF 1206 X5R 或类似器件。

5 -我希望在提供输入功率时器件完全导通、除输出反馈电阻器之外不受任何控制... 为此、我是否可以通过一个上拉电阻器将 CTRL 引脚连接到 VIN?

6 -如果我想制作精确的电路、但要达到24V 输入和输出、您建议使用哪个器件型号? 必须像这样便宜。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    一项快速检查:您的应用是否需要12V 输入电压和12V 输出电压? 在此工作条件下、所需的 Vout 直流精度和交流纹波是多少?  

    此致

    Lei