This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:正在寻找相同的功能、但能够提供24V+输入电压

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443754/lm7310-looking-for-same-functionality-but-capable-of-24v-input-voltage

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:TPS2663

工具与软件:

您好!

我有一种使用12V 输入电压并利用 LM73100提供输入保护的电机控制器的现有设计。 但是、我们需要升级该系统、使其在24V 电源下工作。 是否有与 LM73100类似但能够支持24V 电源的推荐元件?

具体而言、我需要的特性是:

  • 输入:最大24V、3.5A
  • 反向电流阻断(来自电机负载)
  • 过流限制 或关断
  • 输出压摆率控制(软启动功能)
  • 器件使能

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请检查 TPS2663是否符合您的要求。

    此致、
    Arush