This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:最大值的 EVM 限制系数 5A 电流和 USB PD 控制器建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM251772, LM51772, LM51772EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441952/lm51772evm-hp-evm-limiting-factor-for-max-5a-current-and-usb-pd-controller-suggestions

器件型号:LM51772EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM51772、、LM251772

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 LM51772用作锂离子电池充电器的基础、适用于只需要大约8A 恒定电流和25.2V 固定电压限制的电池包(平衡在电池包本身中进行处理)。
我想知道:

  • 为 LM51772EVM-HP 提供5A 最大电流限制的限制因素是什么?
    我最初想使用此 EVM 来模拟我们的电池充电器系统、但最好能将其修改为输出7A-10A。

  • 如果我们要添加 USB-LM51772电源、您是否可以建议可连接到 PD 的兼容 PD 控制器器件 

谢谢!

此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、当我提到添加 PD 时、我们想 使用 USB-USB PD 源为降压/升压转换器提供输入电源、进而为电池提供25.2V 的电压。

    理想情况下、由于100W USB-USB PD 电源不足以提供25.2V/8A (200W+)的最大充电速率、因此当充电器通过 USB-USB PD 电源供电时、PD 控制器将与降压/升压控制器通信、以降低输出电流限制。  然后、当有更高功率的电源(例如车辆电池或市电电源)时、我希望降压/升压控制器恢复到更高的输出电流限制、从而更大限度地提高充电速率。

    您认为这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提出并使用 e2e。 请在下面找到您的问题的答案:

    [报价 userid="455165" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441952/lm51772evm-hp-evm-limiting-factor-for-max-5a-current-and-usb-pd-controller-suggestions "]为 LM51772EVM-HP 提供5A 最大电流限制的限制因素是什么?
    • EVM 中限制输出电流的元件主要是电感器。 对于您的特定情况、当输出电流为10A 时、电感器将需要保持大约24A 的平均电流、这高于电感器的额定均方根电流(22A)。 此外、 在这种情况下、热量会成为一个主要问题:在 EVM 工作条件的最坏情况下、器件已经加热到接近100摄氏度。 在10A 电流下、该值甚至会更高。
    • 对于您的应用、您当然可以更改电感器以重现所需的输出电流、但在这种情况下、我们不保证该电路板能够正常工作。 您可能已经知道、在 EVM 的用户指南中 、您可以找到该板的原理图、布局和 BOM。 如果您想返修电路板、我建议下载 TI Power Stage Designer、您可以在该工具中调整不同的参数、看看更适合您的需求。
    [报价用户 id="455165" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441952/lm51772evm-hp-evm-limiting-factor-for-max-5a-current-and-usb-pd-controller-suggestions "]如果我们想要添加 USB-LM51772电源、您能建议可连接 PD 的兼容 PD 控制器器件吗 ?[/QUOT]
    • 遗憾的是、我们目前的产品系列中没有额定功率为200W 的 USB PD 控制器。 最大额定功率为100W (20V/5A)。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢费德里科!  我感谢与 EVM 相关的详细答复。   

    Re。 USB PD 控制器、我很乐意使用100W 器件。  大多数当前的 USB PD 电源为最大值 无论如何都是100W。  我的目的是、当使用 USB 电源充电时、我们充电器的充电速率会自动降至100W 以下。  然后、当使用更高的电源(例如24V 车辆或市电电源)充电时、充电率(即输出电流)将增加、以使用额外的可用电源并更快地为电池组充电。

    是否可以将 TI USB-LM51772控制器与 PD 搭配使用 、并使其将可用 PD 电源通信至 LM51772、以便 LM51772 可以自动降低其输出电流限制?  然后、 当由不同(更高功率)电源供电时、LM51772是否会自动将其电流限制增加到另一个预设水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、LM51772可以通过 I2C 接口与 PD 控制器连接并进行通信、您可以在该接口中设置输出电流限制。

    但是、对于 PD 应用、 您可能  还需要查看 LM251772、该器件具有类似的功能(差异极小)、专为 USB-C PD 而设计。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Federico。
    对于此应用、您建议使用哪种 PD 控制器?
    LM251772的哪些具体功能使其更适合与 PD 配合使用?  我在从数据表中确定这一点时遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查看下面随附的两款器件的比较表。 您可以看到、除了输入/输出电压范围外、它们非常相似。 这是因为 LM251772的输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-USB PD 标准要求。 此外、该器件 比 LM51772便宜一些。

    对于额定功率为100W (20V、5A)的 USB PD 控制器、我推荐使用 TPS65987DDK

     e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_2024112792445.xlsx

    此致、

    Federico