This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:0 -100mA 电流环路保护器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440970/tps2661-0-100ma-current-loop-protector

器件型号:TPS2661
主题中讨论的其他器件: TPS2660

工具与软件:

在保护4 -20mA 方面、TPS2661的功能特性中、我无法获得能够保护电流环路-200mA 的器件。 请建议该器件具有更高电流的环路保护。

谢谢。此致

Abhay Shekhar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    您可以查看 TPS2660

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件也会限制输入电压。

    器件将无法像其预期的那样快速传递信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    您可以查看 TPS2660 EVM 吗?

    仿真模型是行为模型。

    谢谢

    Amrit