This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:40kHz 内部运行

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435659/tps61020-40khz-internal-operation

器件型号:TPS61020

工具与软件:

尊敬的支持团队:

客户报告其成品的音频信号包含40kHz 左右的音调噪声。
研究后、我们发现通过 FFT 观察时"TPS61020"的功率输出包含此频率的噪声分量。
TPS61020的振荡周期为600kHz、但当我们将探头放置在振荡器件(线圈)上并使用 FFT 对其进行测量时、确认了较大的40kHz 音调(以及80kHz、这被视为其的谐波)。
PS 引脚设置为高电平并使用 FPWM。

那么、我的问题是:
TPS61020内部运行是否有周期性在40kHz (600kHz 的1/15)左右运行的任何器件?
如果有、是否有办法防止这种情况发生或将其提高到更高的频率?

我已经连接了线圈的开关波形。


存在一些振铃、但它似乎在振荡而没有任何问题。
(但是、上升中间有一个变化点、这似乎有周期性波动。)

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    此设备的专家不在办公室。 请等到明天。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:  

      TPS61020的内部运行均不是周期性运行在40kHz 左右。 从开关波形可以看出、开关频率为625kHz。 对于 SW 振铃、您所说的是升压的正常行为、其频率级别为 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    如果您有 EVM 和 FFT 分析仪、是否可以检查是否存在40kHz 传输?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我得说、我目前手头没有 EVM。 但根据过去的完全验证,没有注意到40kHz 振荡。 顺便说一下、使用了什么类型的线圈、它是电感器吗? 您能给我完整介绍一下原理图或使用的部件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的支持。

    我通过私人消息发送了原理图和其他信息。

    对于40kHz 的原因、您有什么看法吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,我还没有找到40kHz 振荡的任何线索,也许你可以检查其他组件的参数,看看电容器或电感器是否导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    正如我在私人消息中写道的、当我将电感器从33μH 更改为10μH 时没有显著变化、因此我认为它不依赖于电感器。

    即使 TPS61020是40kHz 源、是否无法抑制它?
    是否只能使用噪声屏蔽层来覆盖它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是否可以按照数据表中的建议使用较小的电感器? 此外、您是否还可以尝试使用外部 EMI 滤波器来衰减振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的支持。

    通过在直流/直流转换器的输入和输出侧安装 LC 滤波器、可以抑制噪声的影响、
    但它不能被完全消除。
    如前所述、即使 DCDC 以完全隔离的方式运行、也会产生噪声、
    我们相信还有一种通过 GND 进入音频电路的噪声路径。

    您说40kHz 噪声在过去的测试中没有得到确认、但您是否通过 FFT 测量得到了确认?
    如果不是、是否很难再作研究?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我可以检查一下我们是否可以在实验中对 Vout 波形执行 FFT。 "我不会骗你的。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢你的帮助。

    正如我在私人消息中提到的、如果他们探测 SW 引脚并进行 FFT 测量、他们可以看到大约40kHz 的分量。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    完成此操作后、我将进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的支持。

    我期待您的最新动态。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我首先测试波特图以供参考、并且没有大约40kHz 的共振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的调查。

    波特图的确认是否基于 FRA?
    FFT 分析会在这之后进行吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    请参考 FFT、第一个是 Vout、第二个是 SW 节点波形。 我们可以看到、未 观察到40kHz 尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的调查。

    低于50kHz 的大型元件的标识是什么?
    可以使用 FPWM 吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 波形中的50kHz 尖峰谷值。 这只是 FFT 不连续  计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    计算是否在50kHz 以下停止?
    由于低于50kHz 的频率被其他元件埋没、即使存在40kHz 噪声分量、它似乎看不到。


    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    计算范围从0 -5MHz 开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    "计算范围从0 -5MHz 开始"
    "您是指波形中的50kHz 尖峰谷值。 这只是 FFT 不连续计算。"

    我无法获得上述两行之间的相关性。
    是否显示了0至50kHz 的计算结果?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算基于1 -5MHz、并不局限于50kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    我已经理解、这是从1Hz 到5MHz 的计算结果。
    那么上一个问题的答案是什么?

    "低于50kHz 的大型元件的标识是什么?"

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我必须说、我没有看到任何元件可能导致您的问题。如果您仍然不确定、请给我寄送一个电路板、因为在 EVM 上重新重现您的现象很困难。