This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:LM5066i

Guru**** 2501055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443457/lm5066ievm-626-lm5066i

器件型号:LM5066IEVM-626
Thread 中讨论的其他器件:LM5066I

工具与软件:

你(们)好、Kunal  
我正在开发一款具有58.4V 和18安培电源的热插拔控制器、我正在使用 LM5066i 控制器以进行热插拔。 在本例中、我要通过 微控制器提供的3.3V 来启用该器件。 我的问题是 EN 引脚在导通状态期间的电流消耗是多少。  

Pankaj Sawarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    大约应为1uA。

    此致  

    Kunal Goel