This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:Iout-limit 不工作(符合预期)

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436563/tps55289-iout-limit-is-not-working-as-expected

器件型号:TPS55289

工具与软件:

你(们)好。

我正在尝试使用此器件通过12V 到9V 电源为12V 电池充电。 该器件由 ATMega32U4控制、该器件由 TPS55289的 Vcc-LDO-Pin 供电。 我将使用10m Ω 分流器并将寄存器0x02h 设置为值0x94h 来将充电电流限制为1A、但器件以6A 充电、并在10秒后进入热关断状态。 我还尝试将寄存器0x02h 设置为0x84h、该值应该是100mA、但电流仍为6A。 在我的测试设置中、电压设置为12.9V、它在空载和100欧姆电阻负载下保持稳定。  并导致电压在充电状态下降至电池电压。

我是否误解了 Iout-limit 函数、而它直到电流达到限制寄存器设置时才降低电压?

或者内部 LDO 是否不能驱动外部负载(如微控制器)? 数据表已说明引脚上的50mA 负载。

 希望你能帮我。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您联系我们。

    您的意思是 TPS55289由  ATMega32U4控制、而 ATMega32U4由 TPS55289 VCC 引脚供电? TPS55289 VCC 引脚无法为外部元件供电。

    当输出电流达到设定的限值时、输出电压将开始降低、输出电流被限制在设定的值。

    您可以在写入寄存器值后对其进行读取、并检查其写入是否正确。

    另外、我还 请注意电流限制精度、并评估它是否适合充电器应用。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    是的、ATMega 由 TPS55289 VCC 引脚供电。 由于50mA 规范、我希望这可以实现。

    我已经读回了设置且值被正确写入寄存器、但仍然被忽略。 在两个测试设置(1A 和100mA)下、电流均为6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈、我们将对此进行调查并在稍后回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    VCC 电流用于为内部电路供电。 请勿使用 TPS55289 VCC 为 MCU 供电。 存在器件无法正常工作的风险。

    您能否分享原理图和读取寄存器值? 我将检查设计问题

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我的经验而言、TPS55289始终不支持 CC 模式。 它只是在超过配置的输出电流限值时关闭输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TPS55289支持 CC 模式。 如果达到输出电流限值、它将降低输出电压。 请参阅下图。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、是的、我重试过、CC 模式确实能正常工作。 不知道我在几个月前进行测试时犯了什么错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我很高兴你的问题得到解决。 我怀疑存在一些误用、因为理论上的 CC 功能应该起作用。 我将关闭该主题帖。 如果您有任何问题、请随时回复、论坛将再次开放。

    此致、

    Mulin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我还在研究它。 请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    没问题。

    此致、

    Mulin