This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:TPS62902过载/短路电流运行

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443481/tps62902-tps62902-overload-short-current-operation

器件型号:TPS62902
主题中讨论的其他器件: TPS62901

工具与软件:

大家好、我是 Naoaki、

我正在使用 TPS62902设计5V-3.3V 降压转换器。
那么、我有一个关于过流保护功能的问题。

我认为 TPS62902没有高侧过流保护断续模式、因此在存在电阻负载的情况下、电源 IC 不会关闭。
但是、如下面的波形所示、电源会在过电流增加时重新启动。


如果发生过流且输出电压下降、TPS62902是否可以停止开关或重新启动电源 IC?



此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naoaki、  

    TPS62902具有过载和短路保护功能。 如果电感器电流超过高侧 FET 电流限值(ILIMH)、高侧开关将关断、低侧开关将导通、以便 降低电感器电流。 仅当低侧 FET 中的电流降至低于低侧 FET 电流限制阈值时、高侧 FET 才会再次导通。

    如果负载持续增加、则 VOUT 将开始减小、因为降压稳压器无法向负载提供太多功率。   

    该器件没有锁定模式。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Tahar

    谢谢你。
    我知道 TPS62901没有锁定功能。

    Naoaki。