This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:融合 TIFSP:同一引脚 ID 的多个实例

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441289/ucd90320u-fusion-tifsp-multiple-instances-of-the-same-pin-id

器件型号:UCD90320U

工具与软件:

我们正在尝试编写自己的解析器、以报告来自 TIFSP 的相关信息、例如导轨和 GPIO、并附带可读的元数据、即我们的应用特定名称。

运行它时、我们注意到同一引脚 ID 在不同的 TraceDefinitions 下多次出现在同一个文件中、但中存在差异 和 磁场的消除。

我的问题是、它的作用是什么 和 请参阅字段、字段之间的差异是否为同一引脚的这3个实例之间的差异? 具体而言、对于我们的解析、您建议保留哪个引脚实例?

感谢您的帮助、

Adrianna.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

    。 跟踪 未存储在器件上的电源轨和引脚名称。 GUI 根据器件 ID (例如 UCD90320U)、器件地址(在本例中为49d)、引脚 ID (在本例中为42)、引脚类型(在本例中为 Static GPO)和引脚索引(不同的索引为27、33和31)显示电源轨和引脚名称。 如果匹配、将显示名称。 如果当前配置将引脚42分配为静态 GPO 索引2、则名称显示在最左侧 显示在 GUI 上。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们感到困惑的是、我们有三个对应于同一引脚的 TraceDefinitions。 不过、当我们在 GUI 中打开.tifsp 文件时、列表中实际上只显示其中一个。 该工具如何确定选择正确的工具? 例如、在上面发送的图片中、三个 TraceDefinitions 具有不同的名称、但实际上只有一个名称会显示在 GUI GPIO 列表中。 在其他情况下,它们也可能具有不同的 Extra1字段(例如,一些可能是 GPO ,一些可能是 GPI )。 我们正在尝试解析该文件以创建我们自己的序列发生器软件接口、但无法通过算法确定哪个 TraceDefinition 是用于该引脚的正确 TraceDefinition。

    您的帖子意味着 以超低的功耗运行 该值是显示在 GUI 中的值。 该假设是否正确?

    如果要将引脚导出为 CSV (因为 Extra1字段可能不同)、这是否确实与引脚的配置相对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andriana、

    使用设备连接的 Fusion GUI 时保存。 可能有相同的器件(地址49处的 UCD90320U)、但配置随着时间的推移而变化=>这就是为什么有多个器件的原因 ID 相同但不同的图形 .

    如何选择要在 GUI 上显示的名称:如果器件 ID、地址、引脚 ID、引脚分配(Extra1)和 Order_Index 匹配、则会选择该名称、而不是最小的名称。

    引脚名称不存储在器件配置中=>它不会在.csv 文件中。  

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择要在 GUI 上显示的名称:如果器件 ID、地址、引脚 ID、引脚分配(Extra1)和 Order_Index 匹配、则会选择该名称、而不是最小的名称。

    您这么说是什么意思? 这里匹配的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrianna,

    器件 ID +地址+引脚 ID +引脚分配+订单、必须匹配。

    "Order Index"的示例如下所示:LGPO #1为 Order_Index 0。 LGPO #4为 Order_Index 3

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安妮。 但是、是否有办法确定将在 GUI 上显示哪个引脚配置(我认为哪个配置与最终会刷写到器件中 而不打开 GUI 的配置相对应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

    不确定我是否理解您的问题。 GUI 显示器件上配置的内容。 如果 GUI 找到存储在 PC 上的名称与命名约定匹配、则 GUI 会显示该名称;否则、将显示为默认名称、例如"LGPO #1、GPI #2等等 请注意、名称不存储在设备上。

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    您说

    如果 GUI 找到存储在 PC 上的名称、并且该名称与命名约定相符、则 GUI 会显示该名称

    GUI 和 TIFSP 之间是否正在进行匹配? 您说过

    器件 ID +地址+引脚 ID +引脚分配+订单、必须匹配

    TIFSP 中存在其中一个、我们要将其与 GUI 匹配吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果以离线模式(断开连接的设备)打开项目文件、名称将填充到字段名称中。

    如果您将实时器件连接到 PC 并启动 Fusion GUI、因为名称不会存储在器件上、如果 GUI 可以找到任何对 GPIO 名称的引用、GUI 将查找当前 PC 上的信息。 如果未找到、GUI 将名称显示为默认名称。 您需要将命名信息从文件导入到设备中:

    在 Device 窗口中、点击 File menu -> Import to device、然后选择 Project File。

    确保取消选中"Import Write Device Configuration"复选框(如果不需要导入配置数据)并选中"Import Rail Names..."复选框。

    此致

    Anne NGO