This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28EVM:需要一个输入电压为12v、输出电压为5V/15A 的功率级

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443238/tps548b28evm-need-a-power-stage-for-vin-12v-vout-5v-15a

器件型号:TPS548B28EVM
主题中讨论的其他器件:TPS548B28

工具与软件:

你(们)好

我购买了  TPS548B28 EVM 进行测试、然后按照 TI Excel 计算结果调整 R 值

输入电压为12v、输出电压为5V/15A

当输出超过4A 时、IC 输出会下降

您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    您更改了什么电阻? 您是说输出电压的反馈电阻器?
    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan   

     将 R7从5.62k 更改为9.1k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将两个 Rtop 更改为73.2

    您还需要将电感器更改为更高的值。 该 EVM 默认设计为具有1.8V 输出电压。 680nH 左右便可实现。  

    谢谢

    Tahar