This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS10-Q1:TPS2HCS10-Q1电流消耗查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441970/tps2hcs10-q1-tps2hcs10-q1-current-consumption-inquiries

器件型号:TPS2HCS10-Q1

工具与软件:

你好
我想知道 TPS2HCS10-Q1在不同 MODE 下的电流消耗。

以下是我们控制器施加的电压。
- VBB : 12V/ VDD : 5V

在上表中、我将询问如下情况。

 

MCU 开启、 TPS2HCS10-Q1输出开启

  • 2mA、+ 2.75mA = 4.75mA

 MCU 关闭、 TPS2HCS10-Q1输出开启

  • 1.5mA、+ 2.75mA = 4.25mA

我知道即使 MCU 关闭、IC 也能保持输出。

电压是5V 时、所有 IQ 条件都表示诊断功能被禁用、所以有点混乱。

激活诊断功能时、消耗电流是多少?

我的计算结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chae:

    是的、您的计算正确。

    是的、如果 MCU 断电、器件会保持输出、前提是 VDD 仍处于通电状态、看门狗已禁用(以防止 MCU 不工作导致看门狗故障)、并且 MCU 断电不会触发跛行回家故障(这 由您的应用实施确定)。 如果出现跛行回家模式、您可以对器件进行编程以保持当前输出状态。

    IVBB 的 VDD = 5.5V 规格位于其正下方、VDD = 3V、诊断功能关闭。 根据该逻辑、当 VDD = 5.5V 且诊断开启时的 IVBB 将小于当 VDD = 3V 且诊断开启时的 IVBB、如图中的最后一行。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此、在 TPS2HCS10-Q1保持正常输出的条件下、最低功耗模式会消耗4.25mA?
    我想问一下是否无法在较低电流消耗下保持输出。
    (VBB:12V / VDD:5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    我无法理解您评论的句子。

    "IVBB 的 VDD = 5.5V 规格位于其正下方、VDD = 3V、诊断功能关闭。 根据该逻辑、VDD = 5.5V 且诊断功能开启时的 IVBB 将小于 VDD = 3V 且诊断功能开启时的 IVBB、这是图片中的最后一行。"

     ~~数据表解释过、IVDD (VDD = 5.5V、Diag=ON)会高于 IVDD (VDD = 3.0V、Diag=ON)、但您提到"当 VDD = 3V~~时、诊断= ON)"

    您还能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chae:

    该器件具有低功耗模式(LPM)、可用于大幅降低 IQ。 在 LPM 中、输出保持高电平、但器件导通电阻增加。 请在数据表中阅读有关 LPM 的更多信息、以了解它是否适用于您的全部或部分应用。

    尊敬的 Luke:

    是的、这是我的错、抱歉。 我一直专注于 IVBB -当 VDD = 5V 时、 IVBB 较低但 IVDD 高于 VDD = 3V 时的值-并且意外键入了 IVBB 而不是 IVDD。 是的、您的回答正确、VDD = 5V 时的 IVDD 高于 VDD = 3V 时的 VDD、因此在启用诊断功能后、这会延长。

    谢谢!

    Patrick