This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:VSYS 最小和最大输出

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443060/bq27427-vsys-minimal-and-maximal-output

器件型号:BQ27427

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们正在开发一种使用 BQ27427作为电量监测计的新器件、由于应用于低温(-40°C)环境中、我们正在使用 MCP1256降压/升压转换器、即使 CR2450电压电平由于温度和放电而降至2.8V 以下、最高可达1.8V、也可提供3.3V 电压。

查看数据表时、VSYS 引脚为系统提供电池电压。

VBAT BAT 引脚输入电压范围为–0.3V 至6V

VSYS 是否仍能提供1.8V 低电压电平?

MCP1256输出端的 VDD 必须为3.3V 才能使整个系统正常工作。

因为时间紧迫、希望能迅速回复。

此致、

Christian C TOE

一名应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为、如果电池电压达到1.8V、这将低于电量监测计的最低工作电压。 我建议查阅数据表中的相关信息。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的及时回复。

    感应电阻器不会让任何东西通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在如此低的电压下、监测计不会通电、因此监测计在这些低电压下无法正确跟踪容量。 请参阅数据表中的以下内容。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。