This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TPS2557断开

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442519/tps2557-tps2557-breaking

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件: TPS2552

工具与软件:

我有一个带 TPS2557和 TPS3436BFACA 的电路。 当我正常为它供电时、它似乎运行得很完美。 但当我绕过此电路并向输出施加3.3V 电压时(因为我不希望看门狗干扰编程、所以我需要对输出施加3.3V 电压)、TPS2557或 TPS3436BFACA 似乎出现中断。

我正在使用看门狗来控制电源开关、而不是将其连接到微控制器复位引脚、因为我想针对我的应用对整个电路板进行完整的下电上电。

当我说 TPS2557或 TPS3436BFACA 出现故障时、我的意思是、在一些电路板上、TPS2557似乎无法正常工作、而在其他电路板上、TPS3436BFACA 似乎无法正常工作。

  • 电路板1:WDO 永远不会变为高电平。 结论:看门狗损坏、开关未知。
  • 电路板2:注意到异常行为后拆焊看门狗。 WDO 始终为高电平(没有看门狗芯片将其下拉)。 FAULT 引脚为高电平、但开关输出为低电平。 结论:开关损坏、看门狗未知。
  • 电路板3:看门狗和上拉电阻器之间切断的布线。 工作原理。 EN 始终为高电平、开关输出3.3V。 如果我在3.3V 和 WDO 之间连接一个外部上拉电阻器、它被拉至低电平。 结论:看门狗损坏、开关工作正常。

在每种情况下、在施加反向电压之前看门狗都能正常工作。

TPS2557没有任何反向电压保护(与 TPS2552不同)。 但是、开关不是通电、而是在输出端施加更高的电压。 在本例中、开关未通电。 我预计 MOSFET 将不导通。 我认为在输出端施加电压并没有什么害处。 在绝对最大额定值中、它表明从 IN 到 OUT 的电压可以为-7V 至7V。

只要在看门狗没有电源的情况下不为 WDI、SET0或 SET1供电、我就会认为处于每个芯片的最大额定值范围内。 我是不是错过了什么? 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您能为我澄清几个细节吗?

    [报价 userid="617824" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442519/tps2557-tps2557-breaking "]但是、当我绕过此电路并向输出施加3.3V 电压时

    我假设 TPS2557的输入(2)和输出(6)引脚短路。

    [quote userid="617824" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442519/tps2557-tps2557-breaking 板2:看门狗在发现奇怪的行为后被拆焊。 WDO 始终为高电平(没有看门狗芯片将其下拉)。 FAULT 引脚为高电平、但开关输出为低电平[/报价]

    这些场景是否与您短接和短接的场景分开?  到目前为止、您是否已删除短路?  否则、我认为开关输出为低电平毫无意义、因为它是从外部进行驱动的。

    否则、我不担心您在 TPS2557引脚上驱动的电压。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    假设您的意思是 TPS2557在(2)和(6)引脚中短接。

    否 我的意思是、我不是通过正常电源连接器(提供 IN (2))供电、而是直接通过连接到 OUT (6)的 STLINK 编程连接器供电。 因此 OUT 具有3.3V 电压、而 IN 是悬空的。

    这些场景是否与您短接来电的情形分开?  到目前为止、您是否已删除短路?  否则、我认为开关输出较低是没有意义的、因为它是由外部驱动的。

    有。 这与绕过开关分开(请勿如上所述完全短接输入和输出)。

    用例是、我想在不受看门狗干扰的情况下对微控制器进行编程(我知道我可以使用设置引脚禁用它、但在我的当前版本的板上这样做不方便)。 因此、对于编程、我将3.3V 直接连接到连接至 OUT 的 STLINK 连接器。 对 MCU 进行编程后、拔下 STLINK 连接器并在电源输入(IN)上提供3.3V 电压。 此时我遇到了奇怪的行为。

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您的澄清。  从 TPS2557的角度来看、我认为没有任何问题。  当 连接 STLINK 并使器件的输入侧悬空时、TPS2557会阻止电压。

    我对 EVM 进行了快速检查。  当输入侧引脚悬空时、I 为 OUT 提供3.5V 电压。  然后、我将电源移至 IN、一切都按预期运行(EN 被上拉、因此 OUT 变为高电平、无 FLT)。

    当您看到这种奇怪的行为时、3V3_clean 会怎么样?  这个导轨上有没有电容?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    3V3_clean 为微控制器供电。 总共有大约40uF 的电容。

    我很确定是喜欢看门狗、因为我在器件不通电的情况下向输入引脚施加电压。 这违反了 VDD + 0.3的绝对最大额定值。 我将在下一版本的电路中添加一些保护。

    但是、我仍然难以理解 TPS2557为什么会出现故障。 我至少有一个似乎破碎的我(董事会2从我的第一个消息).

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel

    我懂了。  我目前没有任何好的建议。  该问题是否完全可以重复?

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    不幸的是、我把所有3块板子都炸了。 我刚刚订购了一个简单的板、专门用于在拆分所有引脚的情况下对此进行测试、以便更轻松地进行测试。 我将尝试从最不可能的事情开始、有条不紊地测试它并记录所有内容。

    谢谢!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marcel。  如果存在可重复失败、请更新我。