This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:不清楚允许的最大输出电容是多少

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443545/ua78l-unclear-what-maximum-output-capacitance-allowable

器件型号:UA78L

工具与软件:

我注意到了这一点,这关系到我

"启动期间的功率耗散可能很高
VI 较大时–器件上的 VO 电压下降或充电的高浪涌电流 输出电容器。
在某些情况下、热关断保护功能会在启动完成之前禁用器件 "

因此,我需要指导什么被认为"大"在上面:大概这可能取决于 ESR 等
我是否能够选择(比如) 10uF、而不考虑 ESR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于任何 LDO、 PD =(VI–VO)×IO 且 TJ = TA +(RθJA×PD)。 当 IO 足够大、能够使功率耗散导致器件结温(Tj)超过150摄氏度时、器件将被禁用。 IO_INRUSH = Cout x dV/dt、其中(dV/dt)是 VIN 斜升速率。 使用上面的一组公式、您可以计算出不会导致热关断的 Cout。

    虽然 10 μ F 是我在多个应用中看到的一个非常合理的值、但它也取决于您的 VI VO、环境温度和输入斜坡速率。 1uF 或4.7uF 就足够了。

    此致

    Ishaan