This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:MOSFET 驱动器

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443460/ucc27614-mosfet-driver

器件型号:UCC27614

工具与软件:

VM 电压为48V。
VCC 电压为8V 100mA。
8V 100mA 是否会阻止 MOSFET 驱动器驱动 MOSFET?

除此之外、您是否在原理图中看到过任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就您关于 UCC27614的问题联系 TI。

    查看原理图、一切似乎都顺利。 我建议在布局中将 RC 滤波器放在输入端、并将 C43和 C29旁路电容器放置在靠近栅极驱动器的位置。

    您选择的 Si MOSFET 在10V Vgs 下的表现更高效。 因此、具有8V 的 VDD 会牺牲一些效率。 12V 的 VDD 更为典型、有助于提高这种效率。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要混淆的一点是、8V 电源只能提供120mA。

    UCC27614数据表中指出、即使在峰值(4ns)时、也必须为 MOSFET 栅极提供8A 或10A 电流。

    120mA 是否可以防止这种情况发生?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    8V 和120mA 的电源足以满足要求、因为栅极驱动器的10A 峰值输出电流是拉出/灌入电流以导通/关断 FET 的峰值。 这由本地 VDD 旁路电容器提供、8V/ADC 120mA 电源会重新充电并帮助提供该电流。

    有关在 VDD 上选择该旁路电容的指导、请参阅第9节"电源建议"。

    谢谢!

    William Moore